结果:找到"CWDM光模块 SFP光模块",相关内容1000条
  • 你想要的10GSFP+光模块大全都在这里
  • 10GSFP+光模块被广泛应用于10G以太网中,在下一代移动网络、固定接入网、城域网、以及数据中心等领域非常常见。下面易天光通信(ETU-LINK)就为大家一一盘点下10GSFP+光模块都有哪些吧。一、10GSFP+双纤光模块10GSFP+双纤光模块是一种常规的光模块,有两个LC光纤接口,传输距离最远可达100公里,常用的10GSFP+双纤光模块有10GSFP+SR、10GSFP+LR,其中10GSFP+SR的传输距离为300米,10GSFP+LR的传输距离为10公里。光模块店铺:shop1458197280610.1688.com二、10GSFP+单纤光模块10GSFP+BiDi光模块采用...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 10G SFP+ 万兆 发帖人:光纤模块 发帖时间:2021-08-12 18:25:00
  • CWDM波分光模块在城域网中的应用
  • 在了解CWDM光模块在城域网中的应用之前,我们先来了解下什么是CWDM技术,CWDM波分复用技术是指将不同波长的光纤复用到单根光纤中进行传输,然后在链路的接收端,用光解复用器将单根光纤中的混合信号分解为多个不同波长的信号,传输至接收端的CWDM光模块。CWDM技术之所以在城域网建设中被广泛应用,是因为CWDM粗波分复用技术不仅可以提高网络带宽还可以节省光纤资源。常见的用于城域网的CWDM光模块有:1.25GCWDMSFP、2.5GCWDMSFP、10GCWDMSFP+、10GCWDMXFP、25GCWDMSFP28光模块。下面易天光通信(ETU-LINK)就给大家介绍下CWDM光模块的优势及...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: CWDM 发帖人:光纤模块 发帖时间:2020-11-03 18:14:00
  • 揭秘CWDM光模块与普通光模块的区别
  • 光通信的发展,使得光通信组件也在快速增长中。光模块作为光通信的组件之一,在其中起着光电转换的作用。光模块的种类有很多,常见的有SFP光模块、SFP+光模块、QSFP+光模块、QSFP28光模块、CWDM光模块、DWDM光模块等等。每一种光模块都有着不一样的应用场景和作用,下面易天光通信(ETU-LINK)给大家介绍下CWDM光模块与普通光模块的区别。一、什么是CWDM光模块?CWDM光模块是一种用在粗波分复用器/解复用器上的光模块,粗波分复用技术是一种面向城域网接入层的低成本WDM传输技术,从原理上讲,粗波分复用技术就是利用光复用器将不同波长的光信号复用至一根光纤进行传输,在链路的接收端,借...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: CWDM 发帖人:光纤模块 发帖时间:2020-09-30 15:04:00
  • 16GFCSFP+光模块类型汇总及应用
  • 16GSFP+光模块主要应用于FC(FibreChannel)网络中,光纤通道技术(FibreChannel)是一种网络存储交换技术,可提供远距离和高带宽,能够在存储器、服务器和客户机节点间实现大型数据文件的传输。光纤通道的运行速率有2Gbps、4Gbps、8Gbps、16Gbps、32Gbps、64Gbps和128Gbps,主要用于连接计算机存储设备。本篇文章重点介绍16GSFP+光模块的分类及应用,16GSFP+光模块有16GFCSFP+、16GFCBIDISFP+、16GFCCWDMSFP+、16GFCDWDMSFP+共4种类型。接下来,易天光通信(ETU-LINK)就给大家一一介绍下...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: SFP+ 16G 发帖人:光纤模块 发帖时间:2020-08-11 16:57:00
  • CWDMSFP彩光模块知识百科
  • CWDMSFP光模块(也称彩色光模块,波分光模块)采用了CWDM波分复用技术,将不同波长的光信号复合在一条光纤上进行传输,是光复用传输链路中的光电转换器。CWDMSFP光模块采用LC双工接口,与单模光纤使用最大传输距离可达120km,具备低功耗、低成本等优点。在使用CWDMSFP光模块时,为了更好识别千兆以太网信道映射使用的波长,所以我们会通过光模块拉环颜色进行区分这些CWDMSFP光模块波长。易天光通信CWDMSFP光模块的拉环颜色CWDM波分光模块可提供18个波段(1270nm~1610nm)波长;CWDMSFP光模块的应用主要应用于光纤到户(FTTH)、校园网、数据中心、城域网、局域网...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: CWDM SFP 发帖人:光纤模块 发帖时间:2020-06-09 17:14:00
  • 你了解10GBIDISFP+单纤双向光模块吗?
  • 随着5G网络部署,远距离传输的光模块需求越来越多。易天光通信(ETU-LINK)光模块厂家为适应市场需求不断完善产品线,现有全系列BiDi单纤光模块产品提供,主要的封装形式为SFP/SFP+/XFP和QSFP+。本文将根据市场需求日益增长的10GBIDISFP+光模块进行介绍。10GBIDISFP+光模块10GBIDISFP+光模块其封装形式为SFP+,传输速率10G,LC单工接口,与单模光纤使用传输距离最高达80公里。BiDi指单纤双向,它是利用WDM(即,波分复用)技术,发送和接收两个方向的不同中心波长,从而实现一根光纤双向传输光信号。易天线上店铺:shop1458197280610.1...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 10G,单纤SFP+ 发帖人:光纤模块 发帖时间:2020-06-02 14:52:00
  • 什么是10GDWDMSFP+万兆波分光模块?
  • 10GDWDMSFP+密集波分光模块,采用可热插拔的SFP+封装,最大速率高达11.3Gbps,选用EMLCOOLED发射激光器(比传统DFB激光器更适合于高速率、长距离的传输),双工LC光口,在单模光纤上传输距离最高可达80KM,带数字诊断监控功能。DWDMSFP+光模块特点◇全双工收发一体模块◇符合SFP+MSA、万兆以太网、CPRI、光纤通道、SONET/SDH和OTNOTU2e标准◇可选波长C61-C15通道:1528.77nm-1565.50nm(间隔0.8nm,C15-C61通道)◇传输距离最高可达20至80公里◇可选工作温度范围:商业级,扩展级,工业级◇电源电压3.3V◇符合R...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 10G DWDM SFP+ 发帖人:光纤模块 发帖时间:2020-04-15 18:00:00
  • 光模块是插在哪里的?
  • 光模块是插在哪里的?具体设备:光端机,光纤收发器,交换机,光网卡,光纤路由器,光纤高速球机,基站,直放站等。一般传输设备的光口板都配置对应的光模块,详情请看以下内容视频光端机:一般采用1*9单模光模块,一些高清类的光端机也会采用SFP光模块光纤收发器:采用1*9与SFP光模块交换机:交换机会采用GBIC、1*9、SFP、SFP+、XFP、QSFP+、CFP、QSFP28光模块等光纤路由器:一般采用SFP光模块光纤网卡:采用1*9光模块、SFP光模块、SFP+光模块等光纤高速球机:采用SFP光模块基站:移动通信系统中,连接固定部分与无线部分,并通过空中的无线传输与移动台相连的设备。采用SFP、...
  • 所属专栏: 谈天说地 标签: SFP 1*9 SFP+ 发帖人:etulink 发帖时间:2018-09-03 18:53:00
  • 【干货资料】光模块有哪些类别?
  • 移动互联网的到来,光通讯行业的崛起。我们每个人都和光通讯密不可分。球迷们可以拿起手机看直播,在外工作的人可以随时和父母视频通话,女性可以自主的网上购物。这些生活中的点点滴滴我们都深受光通讯的恩惠。光模块,英文简称(opticalmodule),主要用于光通讯行业。它的作用主要是光电转换,它的发送端把电信号转化成光信号,通过光纤传送后,接收端再把光信号转换成电信号。简单的来说光模块是发射和接收电信号的中转器,是电信号传输的桥梁。今天我们为大家整理了以下几种常见的光模块类型。综上表格可以看出,现在最常见的光模块就属SFP光模块和SFP+光模块了。它以小巧的外形,高性能赢得了良好的口碑。也是我们易...
  • 所属专栏: 谈天说地 标签: SFP SFP+ 发帖人:etulink 发帖时间:2018-08-13 18:16:00
  • 重点解析XFP光模块集中出现的问题原因及优势特点
  • 关于XFP光模块来说,其功用失效分为发射端失效和接纳端失效,最常呈现的问题集中在以下几个方面:1.光口污染和损害由于光接口的污染和损害引起光链路损耗变大,导致光链路不通。发生的原因有:A.光模块(光纤模块)光口暴露在环境中,光口有尘埃进入而污染;B.运用的光纤连接器端面现已污染,光模块(光纤模块)光口二次污染;C.带尾纤的光接头端面运用不当,端面划伤等;D.运用残次的光纤连接器;2.ESD损害ESD是ElectroStaticDischarge缩写即"静电放电",是一个上升时间能够小于1ns(10亿分之一秒)乃至几百ps(1ps=10000亿分之一秒)的非常快的进程,ESD能够发生几十Kv/...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: XFP SFP 发帖人:etulink 发帖时间:2018-04-26 15:41:00
返回

顶部
您查看的是嘉立创&立创商城员工活动帖子。只有嘉立创&立创商城员工才可以查看。
如果您是嘉立创&立创商城员工,请准确完善以下信息,我们将对您的身份进行校验。
请选择您所属的公司:
姓名:
手机号码:
滑动验证:
短信验证码: